This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:lm5160 EVM 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160DNTBKEVM, LM5160DNTFBKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730681/lm5160-lm5160-evm-question

器件型号:LM5160

高客户设计要求

3瓦

1。

VIN=12V~24V (线性模式)

Vout=5V (隔离)

2.

VIN=12V~24V (线性模式)

Vout=3.3V (隔离)

3.

VIN=12V~24V (线性模式)

Vout=±15V (隔离)

LM5160是合适的解决方案吗?

哪个 EVM 更适合测试?

 

LM5160DNTBKEVM 宽输入65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器

http://www.ti.com/tool/LM5160DNTBKEVM?keyMatch=lm5160&tisearch=Search-EN-Everything

 

LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck 隔离式偏置电源评估板

http://www.ti.com/tool/LM5160DNTFBKEVM?keyMatch=lm5160&tisearch=Search-EN-Everything

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找隔离式电源、那么我会选择 Fly-Buck EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请随时回答任何其他问题。 由于不活动、我将关闭此线程。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn