This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:原理图审阅以获取建议

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732545/bq40z80-schematic-review-for-suggestion

器件型号:BQ40Z80

大家好、团队成员

我的客户要求对 BQ40z80进行原理图审阅、您能帮您审阅吗?

e2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_check.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harson、
    我们的 bq40z80专家今天不在办公室、但他们将在周一返回时查看客户的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson、

    请参阅下面我的评论。  这不是全面审查,而是需要处理的一般性意见/问题,以便妥善执行。

    1.验证 CHG 和 DSG FET 是否可以在预期的保护时间范围内关断。 R20可能需要降低(最低1K)、R22也可能需要降低(最低4K)。

    2.反极性保护实施不正确。  bq40z80 revA EVM 原理图中的示例也不正确、应如下所示:

    VC4和 VC5之间缺少一个电容。  它应与所有其他 VCX 连接相同。

    4、我假设连接到 PACK+_EN 输入 PACK (引脚25)的电路是通过原理图中未显示的信号使器件退出关断状态。  我不能说这是否起作用、因为我不知道是什么驱动输入。  如果在连接充电器时从关断状态唤醒是一种可接受的退出关断状态的方法、则可能不需要整个电路。

    电路原理图中没有二级保护。  根据应用的不同、可能需要这样做。

    如果您对我的反馈有任何疑问、或者您对设计的特定领域有任何疑问、请告诉我。