This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:3节电池充电器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732443/bq24105-3cell-battery-charger

器件型号:BQ24105

大家好。

我想问您充电时的问题。

基本上、当达到目标老化电压时、充电电流会如 DS 图3所示逐渐降低。

然而、与所连接的波形类似、当 BAT 电压变为0V 时、充电电流保持不变。

(通道1:Bat 引脚电压,通道4:充电电流)

如 EVM 的 C3所示、我们添加了一个电容器来验证是否正常运行。

我想通过增加 C3来了解改进的原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以附加您的波形吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢你的答复。
    我将转发丢失的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电池是否已连接?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池已连接、状态引脚仍处于待定状态。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当电池被连接时、BAT 引脚电压应该等于电池电压。 如 CH1所示、电池电压如何变为0V?

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。