This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:电源和数字控制之间的差分电压电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749304/lm3549-difference-voltage-level-between-power-source-and-digital-control

器件型号:LM3549

你好。

当我考虑使用"LM3549"进行 LED 控制时、我有一个问题。

有两个电源引脚 VDDP 和 VDDS、但没有关于它们之间差异的任何说明。

在我的案例中、LM3549将由3.3V 电平 MCU 控制、并连接5V 电源。

如何连接它们?

LM3549中有电平转换器、但我不确定是否可以将其用于不同的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    很抱歉耽误你的时间。

    没关系、请确保您的 SCL/SDA 信号满足以下要求:

    因此、如果您为 MCU 使用3.3V 电压、请为 SCL/SDA 使用高达3.3V 的上拉电阻。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth