This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:SYNC 引脚设置问题

Guru**** 2341680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732441/tps543c20-sync-pin-setting-question

器件型号:TPS543C20

尊敬的先生  

如果我将 TPS543C20设置为独立模式、SYNC 引脚是否输出 PWM 信号?

以下是我的设置供您参考。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    在独立模式下、SYNC 引脚输出时钟信号。
    谢谢、
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amnat  

    感谢您的回复、

    另一个问题是、如果我将 TPS543C20设置为 从模式、 TPS543C20的开关频率将遵循 SYNC 引脚(来自 FPGA)的输入频率?

    我需要在 TPS543C20使能之前提供 SYNC 信号、对吧?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    在独立模式下、当外部时钟进入 SYNC 引脚时、TPS543C20将支持 200kHz 至2MHz 的频率。  TPS543C20将遵循 SYNC 引脚的输入频率。   是的、在启用 TPS543C20之前、SYNC 信号需要可用。

    谢谢、

    Amnat