This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:延迟时间控制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749697/ucc28951-q1-control-of-delay-time

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950EVM-442

你好,先生

我已经为额定功率为1320W 的直流/直流转换器设计了控制电路  

直流/直流转换器310Vdc - 410Vdc 的输入规格

输出:13.2V、100A

此处是附加控件 circuite2e.ti.com/.../Control-circuit-edited-new-1.pdf

ADEL 和 ADELEF 引脚通过电阻分压器获得固定电压、该分压器来自 Vref (恒定)。 因此、随着输入的变化、延迟没有变化。

1) 1)如果必须更改并具有更改变压器初级侧每个桥臂开关之间延迟的功能,则应将其连接到 CS 引脚。我对吗?

我应该如何计算这些电阻值(REFHI、RAEF、RAHI、RAHL),以便延迟随着输入的变化而相应地变化。? 计算这些值的步骤是什么?

请帮助  

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar

    正确、您可以在 P5上的《UCC28950EVM-442 EVM 用户指南》中查看如何进行连接。 R16和 R19。

    选择这些电阻器的过程是一个迭代过程、因为它取决于许多难以预测的因素。 数据表的图29、30、32和33显示了电阻器影响延迟时间的方式。 链接的.pdf 显示了在实践中如何使用此信息。


    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5001.Calculating-Adaptive-Delays.pdf

    此致

    Colin