This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:查询

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747201/tps63050-inquiry

器件型号:TPS63050

您好!

我们是 UOIT 的学生、他们正在从事我们的 Capstone 项目、需要一个电源管理芯片(直流-直流降压/升压转换器)来调节来自光电电池的直流电压。 我们发现 TPS63050是我们的选项之一、但不确定如何控制输出电流、该电流将馈送到需要2A 输入电流的电池。我想知道您是否能够帮助我们确定是否可以从控制到2A 的电流 输出电压为5V 的 TPS63050。 此外、如果有任何其他芯片可以满足我们的要求。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aryan、

    如果我理解正确、您想要以恒定2A 电流为直接连接到输出端的电池充电? TPS63050在输出端没有电流控制、电流由负载决定。 仅存在电流限制。

    它是什么类型的电池、您是否打算在没有中间电池充电器电路的情况下将其直接连接到 TPS63050的输出?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aryan、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是,请查看电池充电器 IC,一些器件同时适用于从 PV 电池收集能量:

    www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    密耳