This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:tps53667系统非常不稳定、损坏率很高

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730093/tps53667-tps53667-system-is-very-unstable-and-the-damage-rate-is-high

器件型号:TPS53667

我们现在使用的基于 TPS53667的电源解决方案发现、系统非常不稳定、在工作一段时间后损坏率很高。

1)损坏的芯片处于奇异位置。 我们不知道样本是否不够。 现在有 9个;
2) 2)我们已通过 PMBus 读取电源芯片、并在温度达到100摄氏度时开始停止工作、但许多芯片被烧毁、所有烧坏的芯片看起来都与燃烧位置相同。 我正在寻找一个可以 清楚看到的烧焦的

 原理图如下、您能帮我 分析并解决问题吗?

e2e.ti.com/.../tps53667sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还会提供 布局文件以供查看。

    • 从图中可以看出、功率级 CSD95490损坏。 请描述测试条件。 VIN、VOUT、负载、室温、?
    • 在损坏或已装订状态之前、还应提供 PMBus 遥测报告/快照。
    • 在稳态条件下,温度是否>100C? 和功率级在关断后会损坏。
    • Phase1功率级 是否始终损坏?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 审查了布局。 所以应该可以。

    Vin =12V、Vout =0.7V、Iout =240A、Tc =℃Ω
    在损坏前请不要使用 PMBus、因此请使用 PMBus 设置100、但也会损坏
    在稳态条件下,温度可能会>100C
    不仅 Phase1功率级损坏、而且始终是相1/3/5功率级损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。
    我们知道、TI 审查了布局。 但需要再次确认、正确放置散热过孔以实现热分配、从而使用相位稳定状态电流>=40A。
    我们请求了 PMBus GUI 快照、以检查240A 负载或任何非平衡转换器下的每相电流共享是否相等。
    请提供 SW 节点波形(探头上没有滤波器)、以检查 SW 节点处的峰值振铃电压。

    此致、
    Rama。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天我将向您发送波形,现在我发现损坏功率级导致 VIN 短路。 越来越多的主板损坏。 当我关闭电源后、再打开电源、电路板也会损坏。请帮助分析和解决问题。非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们发送波形和布局文件。

    谢谢。

    此致、

    Rama。