This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 PWM 信号问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747979/ucc28070-ucc28070-pwm-signal-question

器件型号:UCC28070

大家好、

我的客户调试 UCC28070时发现有一种现象。 在电源启动期间、UCC28070将首先输出一个小的"1"信号。 然后等待大约4ms、它可以正常工作以输出 PWM 信号。

那么、原因是什么? 如何处理此问题?

如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

 

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    您能否提供具有更短时基的更高质量的示波器图来查看开关波形。
    请标记此波形、我只能猜测它是 GDA 或 GDB 波形。
    在同一图中还包括交流输入电压和软启动波形。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    波形是否低于正常值?

    此致

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    感谢您连接波形。
    要使栅极驱动信号出现,VSENSE 上的电压需要>0.75V,VINAC >0.7V
    在这种情况下、您应该得到干净的启动。
    可能是由于其中一个输入存在不良的焊接连接、或者来自 GDA、GDB 输出的信号正在打开、升压 FET 未切换。
    在此期间输出电压是如何变化的?
    它应从整流线路电压的值(大约300V)开始、然后平稳上升至设定电压的值。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    我正在关闭此帖子、因为我们直接通过电子邮件进行相应
    此致
    John