This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:VCCIO 的 CSD95377控制器选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747663/tps53622-csd95377-controller-selection-of-vccio

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件: CSDTPS53626

您好、BU、

能否使用 TPS53622 x1和 CSD 95377 x2设计 VR13HC 中的 VCCIO (Imax 44A)? 如果我想使用 CSD 95377设计 VCCIO、可以使用哪种多相 V 内核控制器?

JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、

    我们将在星期一有人回答这个问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TPS53622与该功率级不兼容、因为它不支持 DCR 电流感应。 相反、我建议使用 TPS53626控制器或转换到具有集成电流感应功能的功率级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、钱。