This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145可实现50%的固定占空比

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724881/lm25145-lm25145-to-achieve-fixed-50-duty

器件型号:LM25145

您好、支持团队、

我的客户希望使用 LM25145进行均衡器设计、以实现50%的固定占空比、即当输入为18V 时、输出为9V、输入为36V 时、输出为18V。

您能否建议一个参考电路如何实现它?  

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei-Hao、

    我没有任何现成的参考设计,但它可以实现如下:


    1.在设计中通过微控制器感应输入电压。
    2.根据输入,可以使用控制器的 GPIO 将源添加到反馈中,以便根据要求对其进行修改。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    您已经在这个主题上发布了一段时间。 我希望您的设计能够正常工作。 ;如果不是,请给我发送电子邮件或启动新的 E2E 主题。

    此致、Robert