主题中讨论的其他器件:TLV1117LV
我想知道 TLV1117LV 的功耗与环境温度间的关系。
就像这样
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道 TLV1117LV 的功耗与环境温度间的关系。
就像这样
您好、Masatoshi、
功率耗散与环境温度间的关系可根据数据表中给出的值来构建。 LDO 的结温是环境温度和功率耗散的函数。
TJ = Ta + RJA * PD
TLV1117LV 的最高建议结温为125C。 使用 RJA = 62.9 C/W 重新排列上述公式可得到以下公式、用于表示 Ta 是独立变量、PD 是相关变量的线路。 这可以使用 Excel 或其他图形软件进行绘制:
PD =(125 - Ta)/62.9
在某些情况下、如您链接的数据表中所示、无论环境温度如何、该器件都具有允许的最大功耗。 计算公式如下:
PD、max = IO、max *(Vin、max - Vo、min)
TLV1117LV 器件的固定输出范围为1.2V 至3.3V。 它们都具有最大5.5V 输入电压和1A 负载电流。 PD、max 的范围为2.2W 至4.3W。 从图中可以看出、在输出电压更高的情况下、曲线仅在较低温度下变平。
请记住、实际热阻 RJA 在很大程度上取决于电路板布局。 数据表中给出的值是根据 JEDEC JESD51行业标准中描述的4层高 K 电路板确定的。
谢谢、
Gerard Copeland