This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4510:输入电压和电源分离

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4510, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749010/lm4510-separation-of-vin-and-power

器件型号:LM4510
主题中讨论的其他器件: TPS61046

大家好、团队成员。

LM4510能否单独使用输入电压和功率级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    是的、Vin 引脚可以单独供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack。

    感谢您的回答。

    即使将9VDC 施加到 SW 端子上、也没关系吗?

    由于它在 TPS61046中是无用的、让我检查一下。

     e2e.ti.com/.../532549

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    对于 TPS61046、正如 Helen 所说、内部有一个6V 隔离 MOSFET、可实现真正的断开连接。
    由于开关 MOSFET 电压电平高达21V、因此可在 LM4510的输入端和 SW 引脚处施加9V 电压。