This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65175:如何在偶数和 VST 之间修改序列

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732790/tps65175-how-to-modify-the-sequence-between-even-and-vst

器件型号:TPS65175

大家好、团队成员

我的客户正在使用 TPS65175。 它们发现、偶数信号(引脚46)的上升沿与 VST (引脚45)信号之间的延迟为1.8s。 它们甚至需要比 VST 信号早10ms 的上升沿。 您能建议如何修改序列吗?

这是 TPS65175波形。

CH2:偶数

通道3:VST

下面是 LCD 面板的时序要求:

 下面是 LCD 面板的数据表:

e2e.ti.com/.../_4F5CC4893C68664E_7626_2D00_CE200L_2D00_T001_2800_1_2900_.pdf

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月3日之前回复

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    由于 TPS65175的数据表不公开、我通过电子邮件详细回答了您的问题 此电子邮件使用数据表中的图像说明计时。
    此致、
    辽卡特