This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:模块变得流行!

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747658/lmzm23601-module-goes-pop

器件型号:LMZM23601

您好!

我有一个使用该器件的设计、我将按照该设计转到 T、但我在 VOUT 上显示12V 电压、导致一切弹出。 我唯一能想到的是、Cin 与 Vin 不相邻。 请注意、在两个电路板发生故障后测试此情况的人员没有连接 Cout。 这为什么会失败? 请注意、仅安装了降压转换器和 C1、EN 短接至 Vin。 输入电压的标称值为12V。

如果输入电压缓慢上升、则 Vout 非常低、器件变得非常热。 我发誓设备 是向后安装的或其他设备、但他的图片清楚地显示了引脚1应该位于的点、一切看起来都很好。

当一切安装正确且 EN 被拉至低电平时、他在输出上看到+12V。 这是在同时安装了 C1和 C2的情况下进行的。 测试后、他还看到+5对地短路、但在给它上电之前情况并非如此。

   e2e.ti.com/.../m12_2D00_old.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我同意您的输入电容器与输入引脚相当远。 如果可能、请将其放置在更靠近输入引脚的位置、以减少高 di/dt 环路和通过开关节点的噪声振铃。 当您描述您的系统"弹出"时、您对它有什么电流负载? 从原理图中可以看到、您的应用的输入电压为12V 至5V。

    您是否测量 VIN 对 VOUT 短路? 我很想知道您的系统是否遇到一些损坏高侧 FET 的 EOS。 听起来、您也会遇到 VOUT GND 短路问题。 您可以确认吗?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来好像电路板向后连接电源的人、因此现在可以将其关闭。