This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG710NA 的反向电压

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729820/reverse-voltage-of-reg710na

我们对 REG710NA-5/3K 和 REG710NA-3.3/3K 有疑问。

问题1.

VIN=0V VOUT=5V

反向电压是否存在任何问题。

问题2.

请告诉我们以下 条件下的泄漏电流(参考值)。

VIN-0V、Vout=5V (反向电压)

 条件1。 TA=-10℃

 条件2. TA=25℃

 条件3. TA=85℃

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San、您好!

    问题1:我需要咨询设计人员以回答此问题。 我希望明天能有答案。

    问题2:我在实验中检查了上述不同条件、附加条件为 VIN = GND 或悬空、EN = 5V 或 GND。
    我测得的最坏情况约为0.7mA、但在电流稳定前、我可以在短时间内观察到高达2.5mA 的电流。
    请注意、此测试仅在一台设备上完成。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们正在等待您对问题的回答。


    问题1.

    VIN=0V VOUT=5V

    反向电压是否存在任何问题。

    问题2.

    请告诉我们以下条件下的泄漏电流(参考值)。

    VIN-0V、Vout=5V (反向电压)

    条件1。 TA=-10℃

    条件2. TA=25℃

    条件3. TA=85℃

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San、您好!

    问题1:我在实验室中检查了2个器件、它们没有损坏、但由于该器件是2001年设计的、因此对于这种非标准用例、获得长期可靠性的答案需要比预期更长的时间。

    问题2:如前所述、我观察到的最短时间内的最大电流为2.5mA、稳定电流为0.7mA。 室温、热和冷。
    VIN 是悬空还是短接至 GND? 在这种反向条件下、EN 是连接到 VIN 还是连接到特定电压?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San、您好!

    关于问题1:建议在 VIN=0V 时不提供输出电压。

    此致、
    Julian