This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:如果 TPS63000 Vin 更改为 USB 输入电源

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749766/tps63000-if-tps63000-vin-change-to-usb-input-supply

器件型号:TPS63000

尊敬的:


`s 客户 RFQ TPS63000、如果设计是 USB 5V 输入、那么它可以工作吗?

 

条件 A:电池输入电压 范围为 2.7V 至4.2V,Vo/Io= 3.3V/1A

条件 B:输入5V USB


如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请参阅数据表中的图1、TPS63000可在2.7-5V 输入电压下工作、而 Vout=3.3V/1A 输出电流。

    此致、
    密耳