This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650250:功率损耗计算

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340-Q1, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744817/faq-tps650250-power-loss-calculation

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件:TPS54340-Q1

大家好、

您能就以下客户请求向我提供建议吗? 客户应参考哪些文档或材料?

您能告诉我如何估算 TPS650250的功率耗散吗? 例如、客户发现 TPS54340-Q1的数据表中描述了功率耗散估算。  

感谢您的支持。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    TPS650250的功率耗散可使用数据表(第10页、从表1开始)中的效率图来计算。 它们可以获取其 Vin 和 Vout 组合、找到与图中的值最接近的值、并找到给定电流点的预期效率。 从那里、功率耗散只是功率输入-功率输出=功率输出/效率-功率输出=功率输出*(1/效率- 1)。 这将提供降压转换器中的功率耗散。 对于 LDO、功耗仅为(Vin - Vout)* Iout、因为它们是线性的。

    示例:
    对于 VINDCDC1 = 5V、VDCDC1 = 3.3V、Iout = 1A (对于 DCDC1)、效率约为92%。 功率输出= 1A * 3.3V = 3.3W、因此耗散的功率应约为3.3W *(1/.92 - 1)= 0.287W

    对于 VINLDO1 = 3.3V、VLDO1 = 1.8V、Iout = 0.1A (对于 LDO1)、功率耗散为(3.3V - 1.8V)* 0.1A = 0.15W

    TPS650250优于 TPS54340-Q1的一个优势是它具有同步降压、因此 TPS54340-Q1数据表(公式36)中所述的功率耗散不适用于 TPS650250、因为 TPS650250的底部有一个 FET、而不是二极管、 从而在高负载下节省大量功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我非常感谢上述有关如何计算功率耗散的详细说明。 谢谢!