This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:LMR16010纹波电压

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749432/lmr16010-lmr16010-ripple-voltage

器件型号:LMR16010

该原理图与评估板 LMR16010PEVM 完全相同。 在30V 输入和5V1A 输出下对波形进行测试。 您能否建议如何解决? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5827751、

    我已将您的查询转发给产品专家。

    您在哪里测量电路板上的输出纹波? 尝试直接在输出电容器处进行测量。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    感谢您的回复。
    它是在输出电容 C22上测量的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测得的输出纹波看起来与 SW 节点电压同相。 我看到电感器是非屏蔽的、因此您在测量位于电感器旁边的输出电容器时可能会拾取噪声。 您能否更改为屏蔽式电感器?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    有一个卷轴电感器可以解决此问题。 感谢你的帮助。