This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731747/tps3808-tps3808

器件型号:TPS3808

尊敬的 先生:

(1)关于 TPS3808规格 功能方框图、我要再次确认提及可 调电压版本和 固定电压版本。

   在哪里可以获得详细信息来了解哪个器件是  可调电压版本或固定电压版本?

(2)  TPS3808规格 器件电压阈值是基于  可调电压版本还是基于固定电压版本?

(3)  对于可调电压版本 TPS3808    ,是否需要 SENSE 引脚外部 R1和 R2 ?  

   (或者 需要外部 R1和 R2的条件,   需要外部 R1的条件,  需要外部 R2的条件)  

(4)对于 可调电压版本 TPS3808,如果没有 R1和 R2,如何知道(计算器) Vth?

(5)对于 可调电压版本 TPS3808,如果没有 R2,如何知道(计算器) Vth?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴亚历克斯

    1) 1) TPS3808G01可调节。 任何其他版本都固定在器件型号末尾的电压编号。 例如、TPS3808G33固定为3.3V 电压轨监控。 TPS3808G50用于5.0V 电源轨。 数据表的第5节器件电压阈值中提供了该信息。

    2) 2)该规格适用于 TPS3808的所有版本

    3) 3)使用可调节电压时、SENSE 引脚会在0.405V 时触发。 这意味着、如果监控任何高于0.405V 的电压、则必须使用连接到 SENSE 引脚的 R1和 R2电阻分压器

    4) 4)在没有电阻器的情况下、对于可调版本、Vth 为0.405V。 请参阅数据表中称为器件电压阈值的第5节

    5) 5)如果没有 R2、器件将无法工作、因为只有 R1、SENSE 始终拉至逻辑高电平。

    如果您有更多问题或任何不清楚的问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复、但您的回复似乎有冲突、如下所示:

    ========================================================================================

    4) 4)在没有电阻器的情况下、对于可调版本、Vth 为0.405V。 请参阅数据表中称为器件电压阈值的第5节

    5) 5)如果没有 R2、器件将无法工作、因为只有 R1、SENSE 始终拉至逻辑高电平。

    ========================================================================================

    为什么(4)回答"没有电阻器时、可调版本的 Vth 为0.405V "、(5)回答"如果没有 R2、则器件将无法工作、因为只有 R1时、SENSE 始终拉至逻辑高电平。" ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复、但您的回复似乎有冲突、如下所示:

    ========================================================================================

    4) 4)在没有电阻器的情况下、对于可调版本、Vth 为0.405V。 请参阅数据表中称为器件电压阈值的第5节

    5) 5)如果没有 R2、器件将无法工作、因为只有 R1、SENSE 始终拉至逻辑高电平。

    ========================================================================================

    为什么(4)回答"没有电阻器时、可调版本的 Vth 为0.405V "、(5)回答"如果没有 R2、则器件将无法工作、因为只有 R1时、SENSE 始终拉至逻辑高电平。" ?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴亚历克斯

    由于没有检测到电阻器、可调版本的触发阈值为0.405V、如数据表的第5部分所述。

    如果在 SENSE 引脚上使用电阻器、但仅使用 R1、则 SENSE 引脚将与上拉电阻 R1连接到电压电源、因此 SENSE 引脚将始终为逻辑"高"电压、这意味着除非电源电压也下降、否则不会检测到欠压。 请在 SENSE 引脚上不使用电阻器或同时使用 R1和 R2电阻分压器、以确保正常运行。

    如果您有更多问题或任何不清楚的问题、请告诉我。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是,我想再次确认您的答复如下:

    如果在 SENSE 引脚上使用电阻器、但仅使用 R1、则 SENSE 引脚将与上拉电阻 R1连接到电压电源、因此 SENSE 引脚将始终为逻辑"高"电压、这意味着除非电源电压也下降、否则不会检测到欠压。 请在 SENSE 引脚上不使用电阻器或同时使用 R1和 R2电阻分压器、以确保正常运行。

    (1)"除非电源也掉电"的含义是什么?

      (更改另一个词:您对"电源"的含义是" TS3808"的 VDD 引脚? 或者...?)

    (2)根据您的重播,您的意思 “R2” 是否确定“TS3808”逻辑“低”? 或者我有任何误解?  

      (更改另一个字:逻辑低电平不是 由“TS3808”比较 器结果确定的,而是 由“R2”确定的)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAlex、

    1) 1)这些是配置器件的正确方法。

    1.1) SENSE 引脚直接连接到电源
    1.2) SENSE 引脚通过顶部电阻 R1和底部电阻 R2连接到电阻分压器、然后 R1连接到电源
    1.3) SENSE 引脚和 VDD 可共用一个公共电源或单独的电源

    当 SENSE 引脚降至阈值以下时、将触发复位。 如果仅使用 R1、则 SESNE 上拉至电源。 触发输出复位的唯一方法是电源电压低于电压阈值。 如果仅使用 R1顶部电阻器、则无法更改阈值跳变点。 这就是为什么需要 R1和 R2来为可调版本设置阈值跳变点的原因。 如果使用固定版本、则无需电阻器。

    2) 2) R1和 R2均设置跳闸点。 如果仅使用 R1、SESNE 将被拉至上拉电压。 如果仅使用 R2、则 SENSE 将被拉至低电平。 唯一的两个选项是使用固定器件而不使用电阻器、或使用可调器件并使用 R1和 R2电阻器来设置跳闸点。

    Michael