This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:在 Flybuck 拓扑中、当输出为5V/1A 时、LM5160A 具有较大的压降

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749610/lm5160a-lm5160a-has-large-drop-when-output-is-5v-1a-in-flybuck-topology

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

大家好、

客户将 LM5160A 用于 Flybuck。 输入为12VDC、输出为5V/1A。 存在一个问题、即当负载电流为0.8A 时、输出将 降至 4V。  

请帮?谢谢!

变压器规格 低于:μ F

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Berry、

    请完成可从产品文件夹下载的 LM5160A 快速入门计算器。 我从原理图中注意到、初级侧输出设置为5.02V。 因此,如果变压器匝数比为1:1.4,次级绕组电压应为~7V。 然后减去次级绕组的二极管压降和电阻压降、以获得次级侧输出电压。

    我建议更改为1:1匝数比变压器或耦合电感器(SAT 电流大于 LM5160A 的峰值电流限制)、并将初级侧输出设置为~5.6V。 次级侧输出应等于~5V。 此外、最好使用肖特基整流二极管来降低次级侧的压降。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    变压器的匝数比为1.14、而不是1.4、因此次级侧电压约为5.7V。 您对大压降有什么看法吗?

    我发现、在 LM5160A 的数据表中、图29负载调节、当负载电流为0.4A 时、输出电压下降了大约1.2V。 我想知道 LM5160A 作为 Flybuck 转换器时自身是否有较大的压降?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    Fly-Buck 转换器调节初级侧输出电压、因此次级侧电压是反射的初级电压减去各种压降。 您可能需要检查整流二极管正向压降以及与次级绕组 DCR 相关的压降。 您是否使用额定电流为2A 或更高的肖特基二极管?

    此外、较低的漏电感很有用(因为较高的漏电感会使次级电流产生更大的谐振形状、并可能增加有效 RMS 值)。

    请完成用于 Fly-Buck 拓扑的 LM5160快速入门计算器(可在产品文件夹中找到)、以便我们查看初级和次级峰值电流。

    此致、
    Tim