This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:执行 BCI 测试时的 REF2025输出问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749824/ref2025-ref2025-output-issue-when-doing-the-bci-test

器件型号:REF2025

大家好、

我的客户正在进行 BCI 测试(大电流注入)、输入为100mA、180~200MHz。  

这样做时、REF2025的输出不如预期的稳定。  

是否有任何有关 BCI 测试的测试数据、或者是否可以为此类测试检查任何基准?

为了通过 BCI 测试、是否有关于 SCH 设计或 PCB 布局的任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    在 BCI 条件下、我们没有 REF2025的数据。 BCI 测试非常特定于电路板/设置、因此我们无法提供 SCH 或 PCB 布局。

    -Marcoo