This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:未驱动 MOSFET

Guru**** 2567015 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746405/sm72295-mosfet-not-driven

器件型号:SM72295

在使用72295的过程中、我遇到了一个驱动器输出异常的情况。 它通常是 HOB (PIN_19)。 这在开始时是正常的、这在运行调试期间发生。 不知道原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    感谢您询问有关 sm72295的信息。 向应用工程师介绍此部件、希望能提供帮助。

    您能将问题的范围限定在热范围内吗? 包括 HOB、HSB、HIB wrt PGND?  

    您是否还可以与72295共享原理图?

    您能否确认 PGOOD、VDD、VCC 引脚电压是否具有符合规格的干净信号?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jeffrey,非常感谢你的答复。 我的电路如下所示。

    72295的功率为+5V 和+12V。 Lia 连接到 HIB、HIA 连接到 LIB。 输入信号如下:

    当电桥的电源电压低于5V (上述电路中的 VCC)时、输出信号正确。 HoA 和 HOB 的波形如下(参考 GND、我没有差分探针)。

    当 VCC 大于5V 时。  HOB 的波形异常。 R3的电流波形有问题。 当 VCC = 6V 时、HoA 和 HOB 的波形如下(参考 GND)。

    当 VCC = 10V 时、HoA 和 HOB 的波形如下(参考 GND)。 Q2无法打开。

    我不知道为什么。 可能是什么问题? 可以帮帮我吗?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:

    很抱歉耽误你的回答!
    我知道、当 VCC (或 H 桥总线电压)超过5V 并通过 Hoa 进行切换时、HO 电压看起来异常、但 HOB 电压确实成功地拉至 GND。 当您说 VCC 时、您的意思是 VBUS 不是75592 +12V?
    您能否确认 FET 和 SM72995未损坏、能否在无负载的情况下正确切换? 您使用的是什么 FET?
    例如、ID 想同时查看所有输出的外观。 您能否向我展示问题引脚上波形的另一个示波器截图、包括 LOA、LOB、Hoa、HOB wrt GND 的几个开关周期?
    第一次切换 Hoa 时、是否有电流流入 R3?
    它用于什么应用?

    谢谢、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    非常感谢您的回复。

    电路中的 VCC 是 H 桥总线电压。 FET 正常、因为每次 VCC 低于大约5V 时、流入 R3的电流都是正确的。

    我使用72292可能是错误的。 在测试期间、我只使用单次触发模式、即仅使用一个开关周期。

    当低侧 FET 长时间断开时、自举电容器可能尚未充电?

    我会尝试。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您的告知!

    自举需要几个周期才能充满电、但是一旦它达到这个点、它的充电速度相当快、因为它只有10倍 Cgate。如果您在较低的电压和电流限制下进行测试、您可以使用1kHz 或较小的频率来看到高侧能够正确切换。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff、
    非常感谢您的回复。
    在测试过程中、我在软桥正常运行之前打开了低侧 FET 数次。
    现在还可以。
    谢谢、
    Peng