This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:电流限制设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731387/tps54541-current-limit-settings

器件型号:TPS54541

您好!
客户希望使用 TPS54541为电池组充电。 他需要 Vin=36V、Vout=30V、Iout=1A、2A、3A、 4A。 MCU 是否可以设置不同的电流限制?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件没有可调节电流限制。 我会在 TI 网站上搜索 A
    具有可调节电流限制的器件。
    或者、您可以使用运算放大器设计外部电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、
    您对 OPAMP 有什么建议吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输出电压较低时、我会使用具有宽共模输入范围的运算放大器来处理这种情况。