This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2590:有关 CT 引脚短路时的工作情况

Guru**** 2586835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749166/tps2590-about-the-operation-when-the-ct-pin-is-short-circuited

器件型号:TPS2590

您好!

我的客户为应用创建了 FMEA、当 TPS2590的 CT 端子短接至 GND 时、无法假设运行。

在 μA 表中、CCT 被充电至一个35 μ A 电流源、并且通过比较 CCT 电压和阈值(/ EN: 大家好)。如果它是一个完整的电流源、我认为不可能设置计时器、但我想检查是否需要其他假设。

例如、是否应假设过流会产生热量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayum、

    您是否还可以检查 FLT/引脚在启动期间是否被拉低?

    此外、请分享 CT 连接到 GND 时的原理图和启动波形。 对于波形、您可以尝试在输入电流上触发并捕获 Vin、Vout、Iin 和 FLT/

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayum、

    同时、我能够在使用 EVM 的实验中检查此情况(CT 到 GND)。 以下是我的观察结果。

    *以下情况是使用 EN 启动的

    **有一个数学曲线,显示 FET 中的功率:(Vin-Vout)*Iin

    情况:1 -输出电容= 1000uF、启动期间的负载= 9 Ω

    观察结果:器件无法在2ms 内启动、这是计时器达到1.4V 的时间。 因此、该器件会关闭内部 FET。

    情况:2 - CT 连接至 GND、输出电容= 1000uF、启动期间的负载= 9 Ω

    观察结果:器件成功启动、因为 计时器逻辑在内部不起作用、因为 CT 连接到 GND。

    因此、除非器 件遇到热关断或 OC 快速跳变故障、否则器件应在 CT 连接到 GND 时打开。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    Praveen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen-San

    感谢您的回答。
    回答您的问题:/FLT 引脚打开。

    我的客户似乎对您的回答感到满意。
    CT 端子短接至 GND 时的操作:只能设置定时器。

    谢谢你。
    Mayumi