您好!
我的客户为应用创建了 FMEA、当 TPS2590的 CT 端子短接至 GND 时、无法假设运行。
在 μA 表中、CCT 被充电至一个35 μ A 电流源、并且通过比较 CCT 电压和阈值(/ EN: 大家好)。如果它是一个完整的电流源、我认为不可能设置计时器、但我想检查是否需要其他假设。
例如、是否应假设过流会产生热量?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mayum、
同时、我能够在使用 EVM 的实验中检查此情况(CT 到 GND)。 以下是我的观察结果。
*以下情况是使用 EN 启动的
**有一个数学曲线,显示 FET 中的功率:(Vin-Vout)*Iin
情况:1 -输出电容= 1000uF、启动期间的负载= 9 Ω
观察结果:器件无法在2ms 内启动、这是计时器达到1.4V 的时间。 因此、该器件会关闭内部 FET。
情况:2 - CT 连接至 GND、输出电容= 1000uF、启动期间的负载= 9 Ω
观察结果:器件成功启动、因为 计时器逻辑在内部不起作用、因为 CT 连接到 GND。
因此、除非器 件遇到热关断或 OC 快速跳变故障、否则器件应在 CT 连接到 GND 时打开。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
此致、
Praveen