This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:TPS563219A 的 COUT 值

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748596/tps563219a-cout-value-of-tps563219a

器件型号:TPS563219A

你(们)好

请让我向您询问 TPS563219A 的 Cout 值。
我的客户使用大约100uF 作为 Cout。
但数据表中建议的 Cout 值为20~68uF。
我是否可以将此器件与该 Cout 搭配使用?
客户的条件是 Vin=12V、Vout=5V、Iout=1~2A、负载为 USB。

此致、

横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    客户为什么要使用100uF? 最好使用建议值、但我认为使用100uF 可能是可以的、您需要测试负载瞬态和波特图以确保其稳定。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn–San

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的回答。
    我的客户需要超过100uF 的 USB。

    此致、
    横田洋三