This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:将24VAC 调节为5VDC - 50%故障率-输入电压会输出到输出电压、并会损坏低电压组件。 输入和输出引脚之间为75欧姆。

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732739/lm2596-regulating-24vac-to-5vdc---50-failure-rate---input-voltage-gets-thrown-out-to-output-voltage-and-destroys-low-voltage-components-75-ohms-between-input-and-output-pin

器件型号:LM2596

大家好、我们使用 LM2596SX-5.0从24VAC 变为5VDC。 我们最近制作了一些电路板并开始测试。 我们有50%的器件在初始上电时发生故障。 我们使用24VAC 输出变压器为这些器件供电。 24VAC 通过桥式整流器、与一些电容器配对后、会产生大约30伏的直流电压(具有纹波)、进而进入 LM2596。

在出现故障的器件上、我注意到高30Vdc 输入电压在 LM2596的输出引脚上输出。 因此、基本而言、30Vdc 最终位于5V 电源轨上、并开始在电路板上吸烟其他组件。

我在发生故障的电路板上的输入和输出引脚之间进行了欧姆测量、我看到了75欧姆。 (组件仍安装在 PCB 上)。

这是以 LM2596SX-5.0为中心的原理图和 PCB 布局。 这是一款低功耗器件... 小于200mA。 所有电容器均为表面贴装陶瓷电容器。

我还有2个问题:

我探测了其中一个看起来正常工作的电路板、我注意到 LM2596SX-5.0的输出电压仅为4伏、而不是5伏。 该电路仍然工作、因为4V 进入了3.3V 线性稳压器... 但这仍然令人担忧。 我还没有验证每个器件都是这样的、但至少有一个器件是这样的。

2.在几个正在工作的电路板上,我们断开了电源,然后重新连接了电源。 重新连接电源后、LM2596SX-5.0立即烟熏并发生故障。 我不知道是什么原因导致了这种情况、因为它以前工作正常?

感谢您的参与、非常感谢您为此提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    当您第一次插入24VAC 或为其加电时、您是否看到 LM2596的输入端出现高电压?
    在初始启动期间、器件的输入端可能会出现瞬态、从而导致 LM2596输入端出现过压?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、我在输入引脚上读取了一些示波器读数、并将其发布在下面。

    因此、当为变压器供电时、看起来存在65伏的尖峰。 我猜这可能是一个问题吗? LM2596是否是输出输入电压的故障模式?

    输入纹波底部(27伏):  

    输入纹波顶部(35伏):

    部分电压尖峰(49伏):

    电压尖峰顶部(65伏):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、在这种情况下、LM2596可能会因这种高电压而损坏。
    您可能需要软启动电路、如本 TIDA 所示
    www.ti.com/.../tiducw0.pdf

    或者在此期间、您可以尝试添加 TVS 二极管、如此处所示
    www.ti.com/.../slua446.pdf

    www.diodes.com/.../ds30581.pdf

    谢谢、我希望这会有所帮助

    -Arief