This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:启动电流容差

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749119/ucc28910-start-up-current-tolerance

器件型号:UCC28910

尊敬的团队:

下面是有关 UCC28910的启动电流容差的问题。 数据表显示了以下内容:

 

当启动电流源为 VCC 引脚上的电容充电时、它定义了启动时间。 数据表显示了 ICH2和 ICH3的1:10差异很大。 这是否真的意味着启动时间可能会因1:10的因素而变化? 这似乎相当大。

图 16显示了系数为1:2的温度相关性。  
我想上面图表中的参数也包括过程变化。 但是 、为什么变化如此之大?

谢谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lutz

    UCC28910由我们在美国的团队提供支持、他们将在感恩节假期持续到下周。 我已将您的帖子分配给他们、他们将在周一返回办公室时回答。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    感谢您关注 UCC28910开关。 ICH2和 ICH3的变化确实很宽、因为高电压电流源由 MOSFET 和一些未修整的控制电路组成。 正如您推测的那样、控制精度和 MOSFET 增益参数会受到工艺变化和温度波动的影响。 通过修整可以获得更窄的偏差、但这会显著增加成本;这不仅是由于修整电路的裸片尺寸增加、而且由于进行修整的测试时间更长。

    这些参数虽然很宽、但可在整个额定温度范围内以及从批次到批次的所有工艺变化范围内保证这些参数。
    图16很好地指示了每个参数的典型电流将在哪里。 规格表中的极端值是不寻常的、当然也是极端值。 注意:图16中每个图的单位似乎是混合的。 我认为 ICH1应为(uA)、ICH2应为(mA)。

    此致、
    Ulrich