This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:VIH 上的最小值是多少、数据表中的数字有冲突

Guru**** 2567005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749776/tps22925-what-is-the-minimum-on-vih-datasheet-has-conflicting-numbers

器件型号:TPS22925

根据数据表第7.3节、VIH 最小值为0.9V。 根据第8.3.1节、ON 引脚与1.5V 及以上的 GPIO 兼容。

我们打算在定制 ASIC 上将此器件与1.2V GPIO 搭配使用、并可保证高于1.0V。 器件是否正常工作? 有哪些风险?

如果这不起作用、我们需要快速重新设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yishai、

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22925的 ON 引脚与您的1.0V 逻辑兼容、数据表第8.3.1节中有一个拼写错误。

    谢谢、

    黄亚瑟