This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源转换器建议

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749623/power-converter-proposal

主题中讨论的其他器件:TPS43000

大家好、

您是否已针对以下规格推荐转换器器件?

输入电压:1.8~5.5V

输出电压:5V

输出电流>5A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、
    >5A 的输出电流相当高,建议您选择一个低电压降压/升压控制器来实现该功能。 您可以打开一个新帖子并分配给降压/升压团队。 我将关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    您可能需要查看 TPS43000:

    www.ti.com/.../tps43000