This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24636:UCC24636

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24636
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727814/ucc24636-ucc24636

器件型号:UCC24636

:先生你(们)好

   我使用 ucc24636作为辅助电源控制器、Vout =12V。 我 使用 Excel UCC24636-CALC 设置外部电阻。  我有一个并联的电阻器 Q1 、Q1是1200V MOSFET。   它不工作、Vout I 可以得到12V。 当我使 DRV 悬空时。 该引脚没有单个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    感谢您使用 UCC24636同步整流器控制器。 我将尝试帮助您使用它来解决您的问题。

    您说 Q1是一个1200V MOSFET。 对于12V 输出、这是非常高的额定值。 导通电阻将非常高、效率将很低。 这是印刷错误(您是指120V MOSFET)吗?

    如果我理解正确、您的电路会产生 Vout = 12V、但 UCC24636的 DRV 输出没有信号。 是这样吗?

    我已经在设计计算器中输入了您发布的相同数字。
    结果为:
    R15 = 853.64K (使用845K 或866K)
    R16 = 10.0K
    R17 = 894.14K (使用887K 或901K)
    R18 = 49.9K
    R19 = 17.22K (使用17.4K)

    这些是您在电路中使用的电阻器值吗?
    这些电阻器是否根据原理图正确连接?

    您能否提供这些信号的示波器波形(2个或3个周期):
    A.Q1的漏极电压
    b.Q1的栅极电压
    C:UCC24636引脚1处的 VPC 信号
    D.输出电压
    所有信号都以输出 GND 为基准。

    如果您的原理图与所发布的原理图有任何差异、请告诉我。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    自从我回复您的帖子后、已经过去了大约一周。 我的回答是否帮助您解决了问题?

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    我没有从您那里听说过这个问题。 我将假定您已经解决了这个问题、我将关闭这个主题。

    谢谢、
    Ulrich