This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534KCS:安装扭矩指南

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749762/csd19534kcs-mounting-torque-guidelines

器件型号:CSD19534KCS

您好!

当 CSD19534KCS 固定在散热器上且中间没有云母绝缘板时、请建议在螺钉/硬件上施加安装扭矩。  对于 TO-220封装器件的安装扭矩是否有任何应用手册?  

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atul、

    感谢您发表问题。
    遗憾的是、我们没有应用手册、但您可以使用以下指南来安装器件扭矩、使用6-32或 M3螺钉、最大扭矩为10 lbf.in (1.1N.m)。