This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:有关器件的典型应用问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748058/bq24618-typical-application-questions-about-parts

器件型号:BQ24618

大家好、我 正在做一个设计、用电池为 Raspberry 供电、所以我 使用 BQ24618 为电池充电、     我在数据表上看到了一个典型应用、它在适配器输入端(图片中的 D5)推荐了一个二极管、但我 看不到参考、 您能告诉我 系统配置对该二极管的要求是:

Raspberry 采用重算法、其功耗平均约 为1.6A、所有  外设的峰值均为2.5A  

VIN=5V、1节、IAdapter_LIMIT = 4A、Icharge = 1A、Iprech=Iterm=0.3A、  

而 DE MOSFET Q4和 Q5的基准不可用、 有错误吗?  您能帮我 找到要 使用的数据表或类似参考  

参考设计的图像

红色=二极管  

蓝色= MOSFET

谢谢。

Rafael Rodriguez