This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:空载时的高电流消耗-高侧和低侧 MOFET 栅极上振铃

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731930/lm5141-q1-high-current-consumption-when-no-load---ringing-on-high-and-low-side-mofet-gate

器件型号:LM5141-Q1

您好!

我正在使用 LM5141-Q1降压控制器处理5V、10A SMPS。

电压输入范围为8V 至19V。

到目前为止、我已经使用18V 电压输入对其进行了测试。

经过一些初步的调整后,我现在可以得到4.7V;3A。

我稍后将致力于提高电流输出。

现在、我的主要关注点是 、在没有任何负载的情况下、转换器会消耗几百 mA 的电流、当然会产生很大的热量。

检查了施加到两个 MOSFET 栅极的电压后、我注意到一些振铃(下图)。 我认为这可能会解释问题。 我部分遵循了演示板原理图、并至少放置10欧姆栅极电阻器。 我还尝试添加一个33pF 电容器与 sens 电阻器并联(我尚未尝试建议的 RC LPF)。 此修改未给出预期结果。

我还在想 尝试一些其他的事情、但是、我非常感谢 您提供一些额外的有用提示。

谢谢!

此致

Nicolas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来您的栅极信号驱动器会振荡、您是否有可修改的演示板(我们的 EVM)? 如果您需要、我可以向您发送一个来与您的设计进行比较
    布局上可能有什么东西?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有演示板。
    获得一个确实有用。
    我想通过修改栅极电阻器来减少栅极振铃。 根据您的经验、您是否具有建议的电阻器值范围?
    谢谢
    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有地址、我可以向您发送我们的演示板之一进行比较。
    至于栅极电阻器、我可以说低于5欧姆的值值得尝试

    谢谢
    -Arief