This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:STAT 输出-是否有内部上拉电阻器?

Guru**** 2573675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749770/bq24133-stat-output---is-there-an-internal-pullup

器件型号:BQ24133

在数据表的引脚 kΩ 表(第7节、第5页)中、STAT 引脚显示"具有10k Ω 上拉至电源轨的开漏充电状态引脚"。

是否有内部上拉电阻器?

如果是、连接到哪个电源轨?

第9.2节功能方框图未显示内部上拉。

我希望将 STAT 引脚连接到具有3.3V I/O 的 MCU、将此 I/O 配置为具有上拉电阻的输入(连接到 MCU 的3.3V)。 我想确保没有另一个上拉至更高电压轨的上拉电阻器会对 MCU 输入施加压力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoram、

    没有内部上拉。 您可以安全地上拉至 MCU 的3.3V 电源轨。