This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:-15输出纹波较大

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749445/tps61080-the-output--15-ripple-is-large

器件型号:TPS61080

达尔全部:

     5V 输入功率、输出正负15。-15的输出波形由示波器测量、且纹波非常大。这是什么原因?如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    波形不是很清楚、无法判断它是由电路设计或测量引起的。 您是否在测试期间使用了接地环? 请参阅以下文档:
    training.ti.com/measuring-vout-ripple-dcdc-converters
    最好为您提供正确设置和清晰波形的支持。

    如果问题仍然存在、请随时联系我们。


    此致
    Minqiu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

    15V 输出的输出纹波是多少? 15V 输出的负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +15V 的纹波约为20mV、处于可接受的范围内。现在、在没有任何负载的情况下、5V 直接转换为正负15。 示波器测量的波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请直接在-15V 4.7uF 电容器上测试-15V 纹波。 您可能需要在-15V 负载下添加更多电容器。