This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:VIN>36V、Vout=29V、3A:哪一种是最佳解决方案?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR23630, TPS5430, TPS54340, LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731132/tps5430-vin-36v-vout-29v-3a-which-the-best-solution

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件:LMR14030LMR23630TPS54340LM76002LM76003

您好!
对于新设计、要求如下:
1) 1)输入电压> 36V
2) 2) Vout = 29-30V
3) Iout =< 3A (典型值为1、5A、有时对于1-2h 为2、5A)
4)价格芯片< 2、2 SUD
5)小型 BOM (最多10个组件)

因此、我在 TI 网站上搜索了它、我有一些候选项列表:
A) LMR14030 (2015年、9个组件)
b) LMR23630 (2015年、8个组件)
c) TPS5430 (但似乎不推荐用于新设计)(2006年、7个组件)
d) TPS54340 (2012年、12个组件)。

使用此列表中的芯片或列表中未列出的其他芯片的最佳解决方案是什么?
有什么想法吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM76002或 LM76003呢?
    www.ti.com/.../lm76003.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arief:
    首先、感谢您的回复。

    但是:
    a)我忘记添加 n.6要求:"良好可用性"。
    当我在 DigiKey 或 Mouser 中搜索新设计的新组件时、我通常会筛选"仓库中"和"仓库中"、否则我不会考虑该组件。 这些产品需要销售、所以我需要良好的供货情况:就供货情况而言、当库存大于1.000-2.000件时、我认为是一个良好的组成部分。

    b) LM76003:供货情况:在德州网站上、可用性非常小(669个、3、4美元!)、因此我无法使用不可用的芯片。

    c) LM76003:价格高于预算! 所需资源 n.4小于2,2美元。 在德州网站上、价格为2、99美元、但不可用!) 在 Digikey 中、数量较少、但价格为3、8欧元! 太多了!

    D)为什么没有多少芯片? 我认为有一些非常大的客户购买了总产量的99.99999%、而且公司其他部门没有这么多芯片...


    但我的列表中的芯片是否有效?


    谢谢、致以诚挚的问候
    Federico Battaglin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    在这种情况下、我将使用 LMR14030进行设计。 它为输入电压为40V 提供了一些裕度。 只需确保在输入端提供足够的保护、以确保电压不超过器件的绝对最大电压。

    我已经看到一些设计、其中电缆电感会导致振铃并超过器件的绝对最大值。 但这同样取决于施加输入的速度(热插拔或斜升输入)

    与 LM76003相比、效率将会更低、因为它是非同步器件、但现在它将为您提供解决方案。

    至于 LM76003的可用性、我还不知道它们为何在现场传递较短

    谢谢、我希望这会有所帮助。

    -Arief