This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:行为问题

Guru**** 2766215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724976/bq25504-behavioral-questions

器件型号:BQ25504

我刚刚完成了此部分的试验、看到了一些我不希望出现的行为。  我希望获得一些反馈、让我知道我看到的情况是否正常?

  1. 我有一个3.3V 电池连接到 VBAT 引脚、已充满电。  我有一个太阳能电池连接到 VIN_DC、输出1.5V 电压。  VSTOR 引脚上的电压似乎跟随 VIN_DC 引脚。  我在 VRDIV 引脚上得到0V。  我应该在该引脚上获得1.25V 电压吗?  此外、VSTOR 电压是否应与 VIN_DC 电压相同?
  2. 如果 VIN_DC 上有0V 电压、VSTOR 上也会有0V 电压、即使 VBAT 上有3.3V 电压也是如此。  这是正常的吗?  我的印象是、如果 VIN_DC 降至80mV 以下、VSTOR 将连接到 VBAT。  如果情况并非如此、当太阳能电池上没有光时 VSTOR 变为0V、那么将系统负载直接连接到电池而不是 VSTOR 引脚是否更有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉你有困难。 由于数据表第11.1节布局指南中列出的问题、不建议使用>1MEG 电阻器对该部件进行试验。 此外、VREF_SAMP 上的电容器必须具有非常低的泄漏电流。 您是否使用此电子表格 www.ti.com/.../sluraq1确认了电阻器的尺寸? 我建议尽可能订购和修改 EVM 以防止出现这些问题。

    关于1、如果 VSTOR=VIN_DC、则升压转换器不会切换。 问题可能是上述 VREF_SAMP 电容器上的大电阻器或泄漏。 此外、RDIV 仅每64ms 具有一次电压。

    关于2、连接电池的顺序和时序很重要。 根据数据表第8.4节第14页

    当未连接输入源时、VSTOR 节点应在连接存储器之前放电至接地
    元件。 热插拔充电的储能元件(例如、电池保护器 PFET 已关闭)并与配合使用
    VSTOR 节点高于接地电压100mV 以上会导致 VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 保持关断状态
    直至连接输入源。

    假设 VSTOR 和 VBAT 上的电压均低于100mV、此时充电储能元件为
    连接(即热插拔)到 IC 的 VBAT。
    1.首先打开 VSTOR 和 VBAT 引脚之间的内部 PFET 以实现 tBAT_HOD_plug (45ms)、以便将 VSTOR 充电至 VSTOR_CHGEN、然后关闭 PFET 以防止电池过度放电、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    关于#1、是的、我确实使用了该电子表格来帮助我适当调整电阻器的大小。

    关于#2、我认为我理解热插拔问题、但如果我错了、请纠正问题。  我知道、如果我插入 VSTOR 未拉至接地且未连接 VIN_DC 源的电池、VBAT 和 VSTOR 之间的 PFET 将保持关闭状态。  但是、一旦我连接 VIN_DC 电源、PFET 应该打开、并且我应该在 VSTOR 引脚上看到 VBAT、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VSTOR 在45ms 内充电至 VSTOR_CHGEN (~1.8V)、且升压充电器开始切换、则 PFET 打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我在这一点上观察到的内容:

    我断开太阳能电池与 VIN_DC 的连接、并将 VSTOR 引脚接地、以确保将其完全降至0V。  我还在 VSTOR 和接地之间放置了一个10M 电阻器、以防止其反向浮动。  然后、我将3.3V 电池插入 VBAT、同时观察带示波器的 VRDIV 和 VSTOR。  当我插入电池时、VDIV 上的2ms 脉冲为2.3V、VSTOR 保持0V、直到我将太阳能电池重新连接到 VIN_DC、此时 VSTOR 跟踪到与 VIN_DC 相同的电压。  在 VDIV 上的2ms 脉冲之后、它只保持在0V。  根据数据表、这似乎没有意义。  我将随附原理图、以防您看到任何错误(请注意、我的电路中当前没有 U3)。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    如果您在 VSTOR 上看到周期性脉冲、则 IC 正在尝试充电。 应用部分中的 d/s 图可以指导波形的外观。 您能否从 VSTOR 和 VBAT 上断开其他两个 IC、然后再连接电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您是否有机会卸下其他两个 IC 并连接电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。  是的、我移除了另外两个 IC 并连接了电池。  只要我断开 VIN 并在连接电池之前将 VSTOR 变为0V、我现在就会在 VSTOR 处获得电池电压。  我仍在尝试思考如何使该序列在实际产品中起作用。

    不过、当我在完成该序列后将太阳能电池连接到 VIN 时、我会在 VIN 处看到奇怪的波形。  我的意思是捕获这些信息并将其发布到您的反馈中。  我很快就会尝试这样做。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要附加一些示波器截图、其中黄色布线为 VRDIV、蓝色布线为 VIN_DC、并连接了太阳能电池。  第一张图像的电池上没有指示灯。

    接下来的这些图片在电池上有大量的光、足以让我期望电池中具有恒定的直流电压、但也许您可以帮助我了解我在这里看到的情况?  当在相同的照明条件下与电路断开连接时、我会从电池中获得指定的全部 VOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、想知道您是否有机会观看这些示波器镜头?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的时间。 第一个 RDIV 脉冲应为实时 VSTOR 测量值、第二个脉冲应为 VBAT_OV 设置的2/3。 您的一些图显示了这一点、有些则不显示。 此外、VIN_DC 应该在短时间内为 VOC、此时 MPP 电路对 VOC 电压进行采样、但在剩余时间内为 VMPP、同时升压转换器正在运行。 我无法解释您的某些图仅显示第二个脉冲、但我们请一位同事。 VREF_SAMP 上的电容器需要具有低泄漏电流、并且没有产生寄生电阻器的焊剂残留物(电路中的其他电阻器也是如此)。 您将无法使用正常的10Meg 示波器探头来测量 VREF_SAMP 上的电压、因为即使这样、也会使其崩溃。 仔细清洁焊剂电路板后、您能否尝试更换该电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用具有线绕连接的试验电路板。  我不知道该电路对杂散电容等非常敏感、因此可能会由于线绕板固有的寄生效应而看到这种行为。  我已经订购了一些实际的原型板、大约一周内就能到达、看看这有什么不同。

    如果我无法使用10Meg 示波器探针探测某些信号、那么进行测量的首选方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表布局指导部分警告焊剂问题。

    我们必须购买具有1 gohm 阻抗的 JFET 示波器探针来测量电阻器 FB 点和 VREF_SAMP 电容器。

    我建议使用低阻值电阻器测试您的电路、以确认概念、然后在最终产品中替换为多兆欧姆电阻。 如果您发现任何问题、则问题是焊剂。

    如果 VREF_SAMP 电容器本身泄漏过大或焊料通量过大、则会看到 VIN_DC 从接近 VMPP 的值开始、然后缓慢减小、直至出现下一个采样脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff。 我现在将关闭它。 如果我在获取原型板时仍然遇到问题、我将开始新的线程。