This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:宽输入范围升压解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749545/tps61088-solution-for-wide-input-range-boost

器件型号:TPS61088

大家好、

最近、我们收到客户要求他们寻找升压解决方案的请求、源极为超级电容4节电池、每个电池为3V、因此全电压为12V。

但客户希望尽可能多地使用超级电容器、因此要求:

VIN= 2V~12V

Vout= 12V/2A

我们的 TPS61088似乎可以支持这一点。 不确定我们是否有解决方案? 分立式解决方案即使不是很复杂也是可以的。 感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    TPS61088不能支持离 Vout 应用太近的 Vin、对于12V 输出、Vin 不应高于10V。 TPS61088也无法支持2V 输入电压、12V/2A 输出功率、因此对于 TPS61088而言过高。

    建议您使用升压控制器而不是 TPS61088。