This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145RGYR

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748954/lm25145-lm25145rgyr

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM5145

如 LM25145RGYR PDF 数据表第51和52页所述、我需要帮助来为 LM25145RGYR 进行布局。 我的老板声称覆铜会使一切都短路!

我需要一些熟悉 Altium Designer 17的人来为我布局本节。 当然、您会得到付款

谢谢你

RTavassoli@dzynetech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ramin:

    您是否在 Altium 中设置了 LM5145原理图? 如果是、请放弃审核。 您还可以使用 LM5145快速入门计算器来帮助进行组件选择。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何向您发送原理图? 您能帮我进行 Altium PCB 布局吗? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ramin:

    您可以使用 LM5145快速入门计算器(可从产品文件夹下载)以及 WEBENCH、在组件选择、功率损耗估算、优化等方面提供帮助 一般而言、我们不提供原理图或布局服务。

    此致、
    Tim