This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:输入反向电压

Guru**** 2650805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A, TPS2660, TPS22917, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732066/tps22913-reverse-voltage-on-the-input

器件型号:TPS22913
主题中讨论的其他器件:TPS22910ATPS2660TPS22917TPS22916

大家好、

以下器件中的一个 TPS22910A/912C/913B/913C/916C/916CL/916CL/916B/930A 是否可保护电路免受输入(Vin)反向电压的影响?

也就是说、如果有人以相反的方向连接电池、它将阻断电压、还是仅阻断从 Vout 到 Vin 的电流?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    感谢您与 E2E 联系!

    如果有人以相反的方向连接电池、我们将其描述为"反极性保护"。 遗憾的是、我们的负载开关不提供反极性保护。 但是、我们有可提供反极性保护的电子保险丝。 我建议查看 TPS2660电子保险丝。

    此应用需要多少个通道? 您的工作电压/电流额定值是多少? 这是汽车应用吗?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我随附了原理图中的问题。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../TPS22930A.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    如果您在反极性条件下运行、我建议在反向条件下包含用于下拉使能引脚的电阻器。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    通常、芯片具有内部下拉电阻器。

    我看到的问题是、如果用户断开电池连接、并且降压/升压转换器无法正常工作、因此负载开关输入悬空。 如果它有一个内部下拉电阻器、我不需要添加任何东西。 如果没有它、我需要添加它。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    唯一在 EN 引脚上具有内部下拉电阻器的负载开关是 TPS22917和 TPS22917。 因此、我建议添加一个外部下拉电阻器。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    您提到、EN 引脚上唯一带有内部下拉电阻器的负载开关是 TPS22917和 TPS22917。
    是仅 TPS22917、还是有误? 因为您写入了两次 TPS22917、所以我问了。
    BTW -您建议使用哪种外部下拉电阻器值? 1兆欧
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    很抱歉,本函是为了给 TPS22916和 TPS22917写信:)

    这取决于负载开关打开时、您愿意在下拉电阻器上提供多少泄漏电流、通常我会在使能引脚上看到10k 至100k 的下拉电阻。

    谢谢、

    黄亚瑟