This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1 OCP RILIM計算

Guru**** 2814525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749014/lm5146-q1-lm5146-q1-ocp-rilim

器件型号:LM5146-Q1

在LM5146 Ω-Q1 SPEC中寫到 Ω

若使用RDSON Ω、LM5416 IC內部裡面有個ILIM會有一個200uA給RDS Ω(导通)

若使用RSENSE電阻、5416 IC內部裡面有個ILIM會有一個100uA給RSENSE

在PG Ω 40的範例去計算RILIM的值 Ω、我去計算當Vin Ω 85V的ΔI 及Vin Ω 14V的ΔI Ω、再去算流過RDSON上的跨壓 Ω、利用公式算出RILIM Ω=619 Ohm差異很大 Ω、以範例電路圖中的RILIM Ω=619 Ω* 200uA=0.1238V、 以0.1238V Ω+(-9.8944A)*但用公式去計算與範例的RILIM m Ω=0.12281V、電路一開機就進入OCP保護了 Ω 想問這邊的RILIM Ohm怎麼算的 Ω=619 Ω

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重复的主题-关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    並沒有回答到範例的RILIM與實際算起來不符合的問題 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    请更新您对此胎面的反馈: e2e.ti.com/.../2767542

    非常感谢。

    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    問題會直接轉接到這個Link :e2e.ti.com/.../2767542

    謝謝您。μ A

    此致、

    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    正如韦浩提到的,这个问题是通过他提供的链接来解决的。 如果可以、我将继续并关闭该线程。

    此致、
    Tim