This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:如何使用外部驱动器实现 DEMB 功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1, UCC27712, LM5143-Q1, LM5145, LM5117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745687/lm5146-q1-how-to-achieve-demb-function-with-external-driver

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146UCC27712LM5143-Q1LM5145LM5117-Q1

大家好、

我的客户在使用外部驱动器时遇到有关 LM5146-Q1的 DEMB 功能的应用问题。 我的客户希望将外部驱动器与 LM5146搭配使用、因为 SW 和 BST 额定值不足以满足其应用需求。

根据我们之前的经验、当使用外部驱动器时、SW 引脚往往会接地、但由于 SW 在达到零电流时检测到过零、因此 DEMB 功能将不起作用。 但现在它已接地、无法再检测过零

在使用外部驱动器时、您是否会建议一个电路来实现 DEMB 功能? 它们倾向于将 UCC27712用于外部驱动器。

谢谢!

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    如您所知、LM5146-Q1具有集成式栅极驱动器。 它不能与外部栅极驱动器配合使用。 如果 SW 接地、零交叉检测的电流信息 将丢失-这是预偏置启动、二极管仿真模式运行以及 MOSFET 开关自适应死区时间优化所必需的。

    也许我们可以推荐另一个器件。 此应用的输入和输出规格是什么?

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不能再看了,希望大家都好。 我会说服客户不要使用外部驱动程序。 他们还有一些其他问题需要澄清:

    1. VILIM-TH 规范的范围非常大,这是 ILIM 比较器的偏移还是 ILIM 阈值的偏移?  如果是、OCP 范围会有很大的变化。 您能否检查 OCP 精度?  

    2.如何为 Rs 和 RLIM 选择正确的值以设置 OCP。 公式6提供了如何计算 RLIM、但它不包括如何选择合适的 Rshunt。 我是否可以知道客户应如何首先设计 Rshunt?

    3.第16页的图(功能框图)和第34页的图34交换了内部 ILIM 比较器的输入引脚,您能检查哪一个是正确的吗?

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    对此进行了任何更新?

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    该规格是电流限制比较器阈值电压变化。 标称值为-2mV、并根据工艺和温度的不同而有所变化。 请注意、这些限制是受保护的、因此在实践中变化可能不会那么宽。

    2.在电流限制开始时、50mV 至100mV 之间的电流感测信号似乎是合适的。 这种电流感应电压振幅可将分流功率损耗与可实现的信噪比平衡。 这允许根据所需的电流限制设定点计算分流电阻。

    3. ILIM 比较器的输出应在电流限制条件下变为高电平、因此左侧的原理图在技术上是正确的。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    还有一个问题、如何交错使用多个 LM5146器件? 如何连接 FB、SS 和 COMP 引脚? 我们是否有客户可以遵循的任何参考电路?

    非常感谢。
    此致、

    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    有一个由 David Baba 编写的博客介绍了并联两个 LM5145控制器。 不过、我建议查看 LM5143-Q1、因为它是一款真正的多相控制器。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的建议、但 LM5143-Q1的额定电压足以满足客户的应用需求。

    此外、他们还有两个有关 LM5146-Q1的后续问题。

    数据表中的设计示例(9.2.2设计2–48V 汽车电池电源的高密度12V 8A 电压轨和)具有比预期的相对较大的 RLIM 设置。 根据我客户的计算、RLIM 应约为300~400欧姆、但设计中显示的值为619欧姆。 您能否检查如何获得该619欧姆电阻器?  

    以下是我的客户如何计算预期的 RLIM 值、这是正确的吗?"

    2.如何在 LM5146上实现 CC 模式? 我们知道、拉取 COMP 引脚可能会有一些问题。 您是否会建议采用 LM5146的 CC/CV 参考电路?

    非常感谢 Tim、非常感谢您的支持。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    查看以下有关 CC/CV 操作的博客:
    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter
    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-constant-current-constant-power-constant-voltage-regulating-buck-converter

    请注意、LM5117-Q1具有可用于 CC 运行的 CM 输出。 但是、您似乎需要超过65V 的输入额定值。

    请使用 LM5146-Q1快速入门计算器、该计算器可从产品文件夹下载、以获取有关组件选择的指导。 电流限制基于 Vgs = 7.5V 时的低侧 MOSFET RDS (on)(使用介于 MOSFET 数据表中指定的4.5V 和10V 额定值之间的值、或使用 RDS (on)与 Vgs 曲线(如果提供)。

    此致、
    Tim