This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:RSR 低于10mR?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732620/bq24630-lower-rsr-than-10mr

器件型号:BQ24630
Thread 中讨论的其他器件:bq24620

我已经构建了一个具有10mR 的系统、一切都按预期工作。

但是、我们以10A 电流充电、因此感测电阻器中的功率损耗 P=I^2 x R = 10^2 x 0、01 = 1W。

因此、感应电阻器也变得很热。  

现在、我们要使用一个1m Ω 的感应电阻器进行测试、它的功率损耗仅为0.1W、但系统不再工作...

直到可以更改什么值以及需要考虑哪些值?

例如,是否需要设置 Iset2? (我们现在将其悬空以实现标准125mA、并使用1mR 和300mA 设置进行测试、这两种情况都是不幸运的)

ACSET 也保持悬空。

Lo = 4、7uH、Co = 30uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、可以使用小于10m Ω 的 RSR。 请注意、充电电流精度取决于 SRP-SRN。 因此、需要在功率耗散和充电电流精度之间进行权衡。

    请按照第8.3.5节设置 Iterm。 不建议将 ISET2悬空。 还需要在功率耗散和充电电流精度之间进行权衡。

    请按照第8.3.4节设置输入电流限制。 不建议将 ACSET 悬空。

    4.如果需要最小 BOM 解决方案、可以使用 BQ24620而不是 BQ24630。 bq24620没有 ISET2和 ACSET 引脚。

    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望我可以使用 BQ24620、遗憾的是、它内置了一个固定安全计时器、充电时间仅为5小时。
    因为我要为大容量电池充电、所以充满电需要大约10小时...
    因此、我必须使用 BQ24630……

    至于使 ACSET 悬空、请参阅 :https://e2e.ti.com/support/power_management/f/196/t/703377?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24630 

    至于 Iset2保持悬空、请参阅 :https://e2e.ti.com/support/power_management/f/196/t/716063?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24630 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电5A 时(我使用可设置的开关为5或10A 充电)和1m R 感应电阻器
    ViREG_CHg = 5mV
    但是、当仅应用125mA 的启动电荷时、0、125mV 的电压是否会起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用 bq246xx 计算工具 V1.5 (修订版 D)@ www.ti.com/.../toolssoftware 来计算关键组件值、然后重试。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。