This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS23861:TPS23861PW 访问 Linux 命令

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732618/linux-tps23861-tps23861pw-access-linux-commands

器件型号:TPS23861

工具/软件:Linux

大家好、

我已将 TPS23861PW IC 与带有 i2c 接口的 Ts4900 Linux 板相连。 并从以下链接下载驱动程序。

我已对其进行交叉编译并加载到我们的 Linux 目标(Ts4900)上。

 如何 通过 Linux 命令行或 Linux 应用程序打开和关闭电源。

IC:TPS23861

此致、

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    很抱歉耽误你的回答。 我以为我已经回复了您、但我不知道它没有显示在该页面上。 此 Linux 驱动程序不是由 TI 开发的、对此我不作评论。 一般来说、如果 TPS23861处于自动模式、则端口将在检测到有效的 PoE PD 后自动开启。 如果处于半自动模式、则需要在寄存器0x14中启用检测/分类、并通过向寄存器0x19写入命令来开启端口。 谢谢。

    此致、

    一分钱