This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520双确认原理图

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748617/ucc21520-ucc21520-double-confirm-schematic

器件型号:UCC21520

尊敬的。


我们的客户使用 UCC21520来规划电动汽车踏板车栅极驱动器,我们需要双确认原理图。


如果有任何修改或保留的组件和建议、请告知我。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../Sheet1-_2800_2_2900_.pdf


谢谢、


此致、


劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    • 禁用引脚不应悬空。 如果未使用、请将 DISABLE 引脚连接至 GND。
    • 为了实现最佳性能、应该使用一个电容器旁路 DT 引脚。 我建议将2.2nF 电容接地、放置在靠近 IC 引脚的位置。
    • HO/LO 栅极电阻器、功率 MOSFET 和其他驱动器组件不包含在上面的文件中。 如果您还希望查看这些组件、请包括这些组件。

    开关频率、总线电压和功率 MOSFET 器件型号是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek Payne

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../8422.Sheet1.pdf

    开关频率:16kHz、 总线电压:86~100V、 MOSFET 器件型号:IPB044N15N5

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您连接栅极驱动器组件。

    估计四个 MOSFET 在15V 时的总栅极电荷约为4 x 150nC、包括驱动每个1nF 栅极电容器的4 x 15nC、 而330nC 用于驱动22nF R-C 元件、任何单独通道所需的总栅极驱动功率为15V * 1µC * 16kHz =小于250mW、因此我很惊讶地看到输出中使用了 BJT 缓冲器。 UCC21520能够提供与 BJT 缓冲级相同的拉电流和灌电流。 此外、大多数功耗可能集中在外部电阻器中、因此 UCC21520中的温升应很小。 我认为 UCC21520可能不需要 BJT 缓冲器。 该结构是否可以替换为10Ω Ω 导通电阻器、2.7Ω Ω 关断电阻器和关断二极管?

    根据所需的栅极电荷、您为 UCC21520自举电容器选择了一个良好的值。

    总体而言、您的电路设计非常保守、因此我没有其他意见。 祝您设计顺利。

    此致、