This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:是否可以读取 QPC、DOD、网格编号等?

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726275/bq20z95-possibility-to-read-out-qpc-dod-grid-number-etc

器件型号:BQ20Z95

您好 TI

最后、我收到了我们的电池制造商提供的.senc 文件。 这是否有助于分析此链接到的现已关闭线程中描述的问题?

e2e.ti.com/.../firmware-70248E_5F00_V1.1.senc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将检查您的建议、看看是否有任何有关您的 RSOC 问题的线索。 请允许我进行2周的调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我提供的附加文件中发现任何可疑情况?

    BR

    伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imre、

    我已将编码上传到器件。 此版本不能显示网格点、DOD 等 它们是用于在此版本中向您展示 RSOC、RM、FCC 等的内部参数。 要升级功能、您需要使用更新的 bq40z50-R2监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、使用从不测量仪表不是具有升级功能的选项。 我们从选择此 BQ20Z95电量监测计的供应商处购买此电池组。

    我解释您无法使用.senc 文件中的数据了解在亚零温度下、当电压接近全电平时、SOC 和 FCC 为什么会变为"0"?

    正如我在现在锁定的原始线程中所写的:"此电池组所在的器件已在温度室设为+50摄氏度的情况下进行负载测试(峰值最大为1.8C)。 完成该测试后、电池充满电、器件关闭。 在关闭 FCC 和 SOC 之前报告了正常值。 然后将温度室设为-40°C。 在 FCC 和 SOC 报告为0后的第二天再次打开设备电源时。"

    我将尝试在我们的器件上重现此问题。 当我们的器件处于活动状态时、我将每隔30秒记录一次参数。 遗憾的是、当器件关闭时、我无法记录。 我将记录的参数位于寄存器0x08、0x09、0x0a、0x0B、0x0c、 0x0D、0x0F、0x10、0x16。

    BR
    伊姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imre、

    为此、您的电池需要在该温度下表征。 除非这样做、否则在极低的温度下、您将具有报告的零容量。

    大多数化学物质的额定工作温度范围为0°C 至50°C。 您的情况是极端情况。 除非您的化学数据是专门针对您的操作进行表征、否则您将无法看到最佳结果。