This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:TPS549D22如何对输出电压进行编程

Guru**** 2574905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749613/tps549d22-tps549d22-how-to-programming-output-voltage

器件型号:TPS549D22

DS 显示输出电压可在0.6V 至5.5V 之间进行编程。 我是否可以知道我们如何在3.3V 和5V 时对电压进行编程? 谢谢。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    让我举一个例子。  假设您希望将5V 作为默认输出。  使用从 VSEL 到 GND 的147k 或165k 电阻器将初始工作 VREF 编程为1.1992V。  将 FB 上分压电阻设置为31.6k、将下分压电阻设置为10.0k。 这将产生5V 输出。  要将输出更改为3.3V、您可以使用 PMBus VOUT_COMMAND 将内部基准更改为0.7914V。 现在输出将为3.3V