This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1最大输入电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732483/lm74610-q1-vin-max

主题中讨论的其他器件:LM74610-Q1

您能否告诉我 LM74610-Q1允许的 Ubat Vinmax 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalesa、

    如果应用需要反向电池保护、它通常可支持高达45V 的最大输入电压。
    这是由于阴极至阳极电压的绝对最大值为45V。

    此致、
    Kari。